我们今天能为您提供什么帮助?

Lexium32的IO点如何接线,是否有源型和漏型的区别?

问题描述:
Lexium32的IO点如何接线,是否有源型和漏型的区别?

所属产品线:
Lexium 32

解决方法:

可以按照源型的方式接线,也可以按照漏型的方式接线,但是DI和DO接线必须协调一致,和Lexium05不同的是,Lexium32没有相关参数控制是源型的或是漏型的,直接接线即可。如下图。

2.JPG