我们今天能为您提供什么帮助?

客户使用Lexium CT来调试LXM32M,只要伺服一使能,Lexium CT和断开和LXM32M的连接是什么原因?

问题描述:
客户使用Lexium CT来调试LXM32M,只要伺服一使能,Lexium CT和断开和LXM32M的连接是什么原因?

所属产品线:
Lexium 32

解决方法:

伺服使能使得对通信线干扰增大,以造成通信失败。

处理措施:

1. 检查动力电缆是否是屏蔽线;

2. 动力电缆是否正确接地

3. 更换原装的或质量好的通信电缆。