我们今天能为您提供什么帮助?

使用Lexium CT软件,要对LXM32M的安全模块进行设置,在软件上应该做何种准备?

问题描述:
使用Lexium CT软件,要对LXM32M的安全模块进行设置,在软件上应该做何种准备?

所属产品线:
Lexium 32

解决方法:

在路径C:\Program Files\Schneider Electric\Lexium CT\commontools\EN下找到M3.exe这个文件。不同的电脑可能安装路径不同,以上路径仅限参考。

在文件的属性中更改如下:

1.JPG

点OK。

然后点击此M3.exe的图标打开并输入密码:eSM4SAFE