我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV61,ATV71变频器热状态THD是用一个百分数表示的,这个数值与实际温度是什么对应关系?
问题描述:
ATV61,ATV71变频器热状态THD是用一个百分数表示的,这个数值与实际温度是什么对应关系?

所属产品线:
ATV71变频器; ATV61变频器

解决方法:

ATV61,ATV71变频器热状态THD与实际温度对应如下:

60 % => 50°C

70 % => 60°C

90 % => 80°C

118 % => 100°C