我们今天能为您提供什么帮助?

ATV61、ATV71变频器的R继电器功能设置为输出接触器时,触点何时动作?为什么?

问题描述:
ATV61,ATV71的R继电器功能设置为输出接触器时,触点何时动作?为什么?

所属产品线:
ATV71变频器; ATV61变频器

解决方法:

当ATV61,ATV71的R继电器功能设置为输出接触器时,该继电器在电机完全停机没有任何电流,IGBT完全关断的情况下触点动作,发出输出接触器打开请求。

因为接触器断开时的拉弧会对IGBT有损坏,如果IGBT没有完全关断就命令接触器断开,容易烧IGBT,损坏变频器。