ATV71变频器中内置的斜坡功能如何应用?
问题描述:
ATV71变频器中内置的斜坡功能的应用。所属产品线:
ATV71变频器解决方法:
在变频器起动一节中已经说明加减速时间要和电机拖动的负载和工艺要求相适应。
大多数情况下,在实际工程应用中,斜坡类型都采用线性斜坡。
选择斜坡类型时,对于电梯或物料输送等对加速度要求较高的应用场合,可选用S形斜坡,这样对于电梯应用中可以增加舒适性。对于物料输送等应用,可补偿传动机构间隙,减少晃动,从而防止物料倒塌。另外,对于泵(离心泵和单向阀的设备)的应用场合,使用U形斜坡可对阀的闭合进行更精确的设置。U形斜坡适用于低速时负载转矩较小(加速快一些),随着速度的增加,负载转矩增大比较多的场合(加速慢一些)。
同时,对于那些特殊的应用场合,如定位等,斜坡选择可使用自定义斜坡。
选择线性斜坡、S形、U形曲线都将会同时影响加速和减速曲线。
ATV71变频器可通过一个逻辑输入点或控制字的某一位实现斜坡时间的切换,即在【加速时间】、【减速时间】和【第二加速时间】、【第二减速时间】之间切换。
是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。