我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV71变频器安装VW3A3307的DP通讯卡后,为什么无法在变频器内设置地址和波特率?
问题描述:
ATV71安装VW3A3307DP通讯卡后,为什么无法在变频器内设置地址和波特率?

所属产品线:
ATV71变频器

解决方法:

DP通讯无需设置波特率,通讯卡与主站通讯建立后,自动设定成与主站相同的波特率,地址则需要在通讯卡上的跳线开关上设置。