我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
为什么ATV71HC40N4变频器的两组输入电源端子相互不导通,应该如何接线?
问题描述:
ATV71HC40N4变频器的两组输入电源端子R/L1.1、 S/L2.1、 T/L3.1和R/L1.2 、S/L2.2 、T/L3.2相互不导通

所属产品线:
ATV71变频器

解决方法:

因为ATV71HC40N4和ATV71HC50N4内部有两个独立的输入整流桥,所以两组端子R/L1.1、 S/L2.1、 T/L3.1和R/L1.2 、S/L2.2 、T/L3.2之间是不通的。

如果要求变频器6脉整流,需要将输入端子R/L1.1- R/L1.2 接通、 S/L2.1 - S/L2.2 接通、 T/L3.1- T/L3.2 接通。

如果要求变频器12脉整流,需要配一个移相变压器,将输入端子R/L1.1、 S/L2.1、 T/L3.1接到移相变压器的一个输出端,R/L1.2 、S/L2.2 、T/L3.2接到移相变压器的另一个输出端。