我们今天能为您提供什么帮助?

ATV61变频器带两套电机参数如何设置?

问题描述:
ATV61带两套参数的设置。

所属产品线:
ATV61变频器

解决方法:

1,当ATV61变频器带匹配电机时,

1)首先按照电机铭牌在【1.4电机控制】参数中设置电机的额定电压、额定电流、额定频率、额定转速等

2)做【自整定】中设置请求自整定。

0.JPG

如整定不能通过,将【电机控制类型】设为U/f的二次方。

3)【1.7应用功能】中【多电机选择】设为是,【2套设置】设为LI3。

1.JPG

4)在【1.12出厂设置】中将匹配电机的设置设置在【保存设置1】中,注意要按住ENT键两秒。

2.JPG

2,带小电机时没有电机热保护!

1)在【1.4电机控制】中将【电机控制类型】设为U/f的二次方。

2)将【1.8故障管理】中将【电机缺相】设为否

3.JPG

3)【1.7应用功能】中【多电机选择】设为是,【2套设置】设为LI3。

设置完成后,在变频器的停止状态就可以切换参数了。