我们今天能为您提供什么帮助?

ATV32或ATV320变频器专用功能及特点是什么?

问题描述:
ATV32或ATV320变频器专用功能的特点。

所属产品线:
ATV320变频器; ATV32变频器

解决方法:

·ATV32或ATV320系列变频器内置了安全功能、全部编程功能、具有丰富的人机接口功能和优良的性能等专业功能。

1.内置安全功能

有符合sIL-1,SIL-2,SIL-3(Ineris)认证的三种安全停车功能,即:安全转矩停止 输入 (STO) (SIL-1 – SIL-2 – SIL-3);安全限速 (SLS) ( SIL-2 );安全停机 (SS1) ( SIL-2 )。

2.ATV32或ATV320系列变频器全部编程功能的实现是通过Somove软件来完成的,读者可以在变频器全部进行简单的编程,通过简单的编程还可以访问变频器的全部变量,无需添加外部设备。其中,编程功能内含算术功能、布尔运算、计数器和计时器功能块。

在一些典型应用的项目中,通过对集成在变频器中的这种编程功能的利用,用户将无需添加PLC就可以完成工艺上的要求,达到节省项目费用的目的。

3.丰富的人机接口

ATV32具有蓝牙功能,可使用PC机或手机通过蓝牙来对变频器参数进行设置,ATV320系列变频器没有蓝牙。另外,ATV32或ATV320系列变频器可以使用变频器本身的面板和外接中、英文面板进行参数设置。如果对大批量变频器进行参数设置时,还可以使用多功能下载器进行下载,并且变频器无需上电,方便快捷。

4.性能优良

ATV32或ATV320系列变频器的出厂设置为增强型的压频比方式,当电动机功率与变频器差别不大时,不需要在变频器中重新设置电动机的参数,直接运行就可获得优良的性能。