ATV32或ATV320变频器PID调节器–手动频率给定设置的方法是什么?
问题描述:
ATV32或ATV320变频器PID调节器–手动频率给定设置的方法。所属产品线:
ATV320变频器; ATV32变频器解决方法:
使用手动频率的流程图见上图,设置手动频率给定的方法如下:
在【 应用功能】 (FUn-)下的【PID调节器】 (PId-)里面找到【自动/手动分配】(PAU)选择一个手自动切换端子,然后在【手动给定】 (PIn)选择手动给定的输入通道.
设置手动给定速度时,可以选择AI1或AI2做为给定输入;
如果使用扩展卡时,可以选择AI3或AI4或脉冲输入做为给定输入;
如果使用编码器卡,可选择编码器输入。
(注:SP2-SP16为预设速度功能中预设速度值)
是否有帮助?




需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。