ATV32或ATV320变频器预设的PID给定的方法是什么?
问题描述:
ATV32ATV32或ATV320变频器预设的PID给定的方法。所属产品线:
ATV320变频器; ATV32变频器解决方法:
设置预设的PID给定的方法是在【 应用功能】 (FUn-)下的【预设的PID给定】 (PrI-)里面找到【2个PID预设给定】 (Pr2)、【4个PID预设给定】 (Pr4),根据Pr2,Pr4设定逻辑输入点的组合来确定是【全部PID给定分配】 (PII)参数的设置起作用还是【预设PID给定2】(rP2)、【预设PID给定3】(rP3)、【预设PID给定4】(rP4)起作用。
是否有帮助?