FA147158
FA147158
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV312通过Modbus进行PID控制时,为什么给8502写频率给定不起作用?
问题描述:
ATV312通过Modbus进行PID控制时,给8502写频率给定不起作用的原因。
所属产品线:
ATV312变频器
解决方法:
PID模式下,MODBUS通讯对应的PID给定值不是8502,而是8503。
首次发布日期:
2012/6/29
修订日期:
2024/6/12
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
ATV312变频器
探索更多
范围:
ATV312变频器