ATV21或ATV212变频器用模拟量VIA调节频率时,当最高频率已设置为60Hz(FH=UL=60Hz),但调节时输出频率却总是达不到60Hz,为什么?
问题描述:
ATV21或ATV212变频器用模拟量VIA调节频率时,当最高频率已设置为60Hz(FH=UL=60Hz),但调节时输出频率却总是达不到60Hz的原因。所属产品线:
ATV21变频器; ATV212变频器解决方法:
这是因为ATV21或ATV212的模拟量输入信号和输出频率的对应关系的设置引起的,对应关系的设置参数为F201~213。F201的值对应于VIA的最小值,F203对应VIA的最大值,F202对应于VIA输入时的输出频率最小值,F204对应于VIA输入时的输出频率最大值。由于出厂设置F204为50Hz,故模拟量输入信号虽然调到最大值,但输出频率却达不到60Hz,是以需要把F204事先设置为60Hz,这样模拟量信号的最大值就对应60Hz了。VIB的模拟量对应关系设置参数与之类似,参数为F210~213。
是否有帮助?