我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV71变频器和PLC通过Modbus正常通讯时,能否使用SoMove软件联机变频器?
问题描述:
我能在PLC和几个ATV71的Modbus通讯网络中使用SoMove吗?

所属产品线:
ATV71变频器

解决方法:

ATV71变频器和PLC通过Modbus正常通讯时使用的是网络Modbus端口,此时不可以使用SoMove软件通过网络Modbus端口联机变频器。因为当PC机使用SoMove连接ATV71时,SoMove便获得Modbus 总线的主站控制权,此时PLC便不能再对ATV71进行有效控制了。

如果在PLC和变频器正常通讯时,又想通过SoMove连接变频器,此时可以通过HMI的Modbus端口连接。

端口定义如下图所示: