FA147497
FA147497
我们今天能为您提供什么帮助?
DL1CE024的阻抗是多少?
问题描述:
DL1CE024的阻抗。
所属产品线:
Harmony XB2
解决方法:
DL1CE024为24V,2W白炽灯泡,阻抗约为300Ω。
首次发布日期:
2012/7/5
修订日期:
2019/8/1
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
Harmony XB2
探索更多
范围:
Harmony XB2