我们今天能为您提供什么帮助?

Harmony style4指示灯,ZB4BV181灯座的具体功能是什么?

问题描述:
Harmony style4指示灯,ZB4BV181灯座的具体功能。

所属产品线:
Harmony XB4

解决方法:

ZB4BV181是一款多功能指示灯座,其配置以BA9S灯泡和相应颜色的灯头(ZB4BV0*),可以实现指示灯的闪烁发光、恒定发光两种指示功能。接线图如下,

image014.jpg