我们今天能为您提供什么帮助?

ZB4BP18和ZB4BP183有何区别?

问题描述:
ZB4BP18和ZB4BP183的区别。

所属产品线:
Harmony XB4

解决方法:

二者都是带透明保护罩可插入标签的按钮头,ZB4BP18防护等级为IP69K,能够承受EN 60529和DIN 40050-9中定义的热蒸气冲刷测试;ZB4BP183是标准版本即透明保护罩仅将金属外壳内部罩住,防护等级为IP66。