我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
XB4系列的按钮指示灯触点端子号是多少?能否改成不同的?
问题描述:
XB4系列的按钮指示灯触点端子号是多少?能否改成不同的?

所属产品线:
Harmony XB4

解决方法:

XB4系列的按钮触点端子号常开是3和4、常闭是1和2,指示灯端子号是X1和X2,不能改为不同的。客户要区分可以通过接线的电缆上线号来区分。具体如下图: