我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
钥匙选择开关头ZB5AG614停产后,是否可以使用ZB5AG6替代?
问题描述:
钥匙选择开关头ZB5AG614停产后,是否可以使用ZB5AG6替代?

所属产品线:
Harmony XB5

解决方法:

功能上可以。钥匙选择开关头ZB5AG614与ZB5AG6的区别为钥匙类型不同,ZB5AG614的钥匙为n°520E;ZB5AG6的钥匙为n°455。