我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
急停按钮盒XALJ178与XALK178E有哪些区别?
问题描述:
急停按钮盒XAL-J178与XAL-K178E的区别。

所属产品线:
XALD,XALK

解决方法:

主要区别是所配按钮分别为XA2和XB5两种系列,

详见如下对照表

产品型号

按钮头外形

动作方式

触点数量

按钮盒尺寸

按钮盒颜色

所配按钮系列

XALJ178

转动复位、40mm红色

触发动作

1NO + 1NC

68*68*51

Yellow lid, dark-grey base

XA2 塑料系列

XALK178E

lid-RAL1021, base-RAL7035

XB5 塑料系列