我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
XVS14BMW额定电压可以是12V或者24V,使用时候是否需要设置?
问题描述:
XVS14BMW额定电压可以是12V或者24V,使用时候是否需要设置?

所属产品线:
Harmony XVS

解决方法:

需要设置。如下图,使用前,取下后盖螺钉,卸下后盖,选择DC 12V或者DC 24V。

image046.jpg