我们今天能为您提供什么帮助?

140CPU67160 在EMC指标上性能参数有哪些?

问题描述:
140CPU67160 在EMC指标上性能参数有哪些?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

140CPU67160  在EMC指标上性能参数如下所示:

image005.png

相关说明:

Unity Quantum系统满足欧洲EMC指令(89/336/EEC)的要求,满足该指令要求的设备需符合下列要求:

(a)设备产生的电磁扰动不超过某一水平(level),在此水平下,无线电设备、电信设备和其它装置能依其本身的功能而操作。

(b)设备本身具有适当的电磁扰动耐受能力,使设备能依其本身的功能而操作。

该指令所涵盖的设备,在满足这些要求后,会员国间不能再以电磁兼容性的理由,妨碍这些产品在其国内的销售及维护。