我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
在Quantum 的冗余电源系统中如何进行总系统底板负载的计算?
问题描述:
在Quantum 的冗余电源系统中如何进行总系统底板负载的计算?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

如果在 Quantum 的机架插有N 个冗余电源, 那么总系统底板负载小于等于(N-1)个电源的容量, 例如: 如果在底板上装有2 个 8A冗余电源, 则最大底板负载为 (2-1)*8=8A, 如果在底板上装有3 个 8A冗余电源, 则最大底板负载为 (3-1)*8=16A