我们今天能为您提供什么帮助?

在Quantum的一个底板上可否安装两个不同的可累加电源?

问题描述:
在Quantum的一个底板上可否安装两个不同的可累加电源?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

可以,例如140CPS11410和140CPS11420能安装在一个底板上,累加的电流以小的电流计算, 140CPS11410的电流为8A, 140CPS11420的电流为11A,所以总的累加电流为16A.