我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Quantum DIO分站适配器140CRA21***提供的电流为3A,如果I/O模板较多,3A电流不够的情况下,可否配独立的Quantum 8A电源来供电?
问题描述:
Quantum DIO分站适配器140CRA21***提供的电流为3A,如果I/O模板较多,3A电流不够的情况下,可否配独立的Quantum 8A电源来供电?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

可以,DIO分站在不使用分站适配器内装的3A电源时,可由独立的Quantum 8A电源来供电。