我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
用2块Quantum系列的可累加电源模块,当其中一块不给电或者坏掉时,那么该背板上的其他模块可以正常工作吗?
问题描述:
请问我用了2块Quantum系列的可累加电源模块,当其中一块不给电或者坏掉时,那么该背板上的其他模块可以正常工作吗?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

不可以,如果用了2块可累加电源模块并且编程软件中做了相应配置,则背板上的总电流应该是每个电源模块供应一半,所以当其中当其中一块不给电或者坏掉时,背板机架上的模块便不能正常工作。