我们今天能为您提供什么帮助?

140AMM09000输出回路接负载后改变输出值,负载没有动作,如何解决?

问题描述:
140AMM09000输出回路接负载后改变输出值,负载没有动作,如何解决?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

140AMM09000 模块在输入/输出通道均没有接线的情况下,模块上指示灯的状态显示应该为“Active”、“F”灯常亮,最左边栏“1”、“2”绿色常亮,中间栏 “1”、“2”红色常亮,如果假设1#输出回路接负载后改变输出值,负载没有动作,建议从以下方面检查:①如果最左边栏“1”灯灭,表明软件中的输出通道 1的设置错误。②如果中间栏“1”红色常亮,表明1#输出回路断线。③如果最左边栏“1” 绿色常亮,中间栏“1”灯灭,改变输出值时从端子1、2能测出电压变化,而负载依然不动作,则问题出在负载上。