问题描述:
140AVO02000接线图上的“Master Override”管脚有什么作用?怎么使用?所属产品线:
Modicon Quantum解决方法:
“Master Override”管脚是一个输入管脚,其作用是当模块不工作时,此输入经过内部电路接至输出端,使该通道在模块不工作时依然有信号输出。对于标准操作 “Master Override” 管脚不需要接外部电源,如何该管脚外接了电源,那么必须连一个1/16A的熔断丝。如果不接,也必须将该管脚连到该通道的公共端。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
“Master Override”管脚是一个输入管脚,其作用是当模块不工作时,此输入经过内部电路接至输出端,使该通道在模块不工作时依然有信号输出。对于标准操作 “Master Override” 管脚不需要接外部电源,如何该管脚外接了电源,那么必须连一个1/16A的熔断丝。如果不接,也必须将该管脚连到该通道的公共端。
是否有帮助?