我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Unity软件中按下图设置140ARI03010模块的参数,其中红色标记区域设置是什么意思,在数据显示上会有什么不同?
问题描述:
Unity软件中按下图设置140ARI03010模块的参数,其中红色标记区域设置是什么意思,在数据显示上的不同。

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:


1、 当“VALUE TYPE”项选择为“Temp”时,相关变量中将依据分辨率项设置直接显示温度值,如:当分辨率项设置为“0.1Deg”,同时实际温度为30℃时,相关变量中将显示300。

2、 当“VALUE TYPE”项选择为“Raw Value”时,相关变量中将显示对应热电阻材质的测温范围到32767的折算值。例如:对于Pt100材质的热电阻测温范围为-200℃~850℃,当实际温度为170℃时,相关变量中将显示6553。

计算公式为:(170/850)*32767 = 6553。