我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Quantum的模拟量输出模块,8个通道全部配置成了4-20ma输出,但是8个通道全部显示红色的数字,为什么?
问题描述:
Quantum的模拟量输出模块,8个通道全部配置成了4-20ma输出,但是8个通道全部显示红色的数字,是什么原因?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

如果模块上ACTIVE灯亮表示模块和背板总线通信没有问题,通常输出如果正常通道绿色指示灯会常亮,而通道红色指示灯亮表示输出通道有断线,或者没有接输出线,导致输出检测到的电流为0,低于通道配置的最低电流4ma而报错。消除红色指示灯显示的方法是将不用的通道配置成0-20ma,或者0-25ma的模式,这样输出实际值0ma和通道输出最低值是相符的就不会报错。