我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
在Unity软件中如何能显示出如下图示的140ARI03010模块的IODDT变量中的%CH1.4.9参数?
问题描述:
在Unity软件中如何能显示出如下图示的140ARI03010模块的IODDT变量中的%CH1.4.9参数?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

11.JPG

当选择%CH1.4.9后在“Prefix for name”栏为灰显,且无法输入变量名。在Animation Table中如果直接输入%CH1.4.9,系统将视该地址无效。

12.JPG

解决方法:在Animation Table中直接输入%IW1.4.9即可显示出140ARI03010模块的IODDT变量中的%CH1.4.9参数。