我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Quantum 140ATI03000测试温度与实际温度偏差较大,如何解决?
问题描述:
Quantum 140ATI03000测试温度与实际温度偏差较大,如何解决?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

当出现Quantum 热电偶模块测试温度与实际温度偏差较大的现象时,优先建议用户查询下图所示的红色标记区域的设置:

该处设置默认为“On Board”,如果用户实际设置就是该设置,那么存在误差是必然的,其误差在数值上的大小取决于实际冷端温度与Quantum 热电偶模块所处环境温度之间的差值,该差值越大,热电偶模块显示温度与实际温度偏差就会越大。

解决方法:在该情形下,可以采用外部冷端补偿的方式,在实际冷端安装一个测温元件,并将其连接到Quantum 热电偶模块的通道1,同时上图红色标记区域的设置改为“CHANNEL 1”。

延伸说明:

1、 当Quantum 热电偶模块采用内部冷端补偿方式后,不能在此使用状态下评价模块显示精度这项参数。

2、 当Quantum 热电偶模块采用内部冷端补偿方式时,请务必关闭模块连接器的门。