我们今天能为您提供什么帮助?

在140ACO13000的输出回路中,如果没有24VDC,或者连接的执行机构的最大电压只有10VDC,是否可以用10VDC以下的电源替代?

问题描述:
在140ACO13000的输出回路中,如果没有24VDC,或者连接的执行机构的最大电压只有10VDC,是否可以用10VDC以下的电源替代?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

可以。140ACO13000的源极电压的输入范围为6-30VDC,也就是说,只要电压在这个范围都符合范围,但是不要靠近这两个范围的边缘,因为会出现输出非线性和紊乱,最好保证在6.3-28VDC范围内,且保证开关电源的容量(功率)大于供电的卡件的所有通道的流量之和的容量,140ACO13000的功耗为5W。