我们今天能为您提供什么帮助?

Unity Quantum系统的所有IO通道是否有诊断位判断输入输出通道的状态?

问题描述:
Unity Quantum系统的所有IO通道是否有诊断位判断输入输出通道的状态?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

Quantum PLC的所有输入输出通道中,只有AI通道有诊断位,其他的AO,DI,DO都没有诊断位。Quantum AI的诊断位一般在系统自动分配的字中,例如在Unity Quantum中,模拟量输入模块140ACI03000,内部自动分配的输入字为%IW1-9,其中%IW1-8是对应8个通道的输入寄存器,%IW9 的低8位对应8个通道的输入状态,0表示正常,1表示通道断线或者欠压。