我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
140ACI03000 有通道没有使用 如何屏蔽故障"F"指示灯 ?
问题描述:
140ACI03000 有通道没有使用 如何屏蔽故障"F"指示灯 ?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

在 4 个通道不接线的情况下可以让模块上“F”灯不亮, 具体实现方法如下: 将所有没有用的通道按电压接线方式把 4 个 input(+) 连接在一起后和已用通道的最后一个通道的对应input(+) 连接, input(-)用相同的处理方法, 如此操作以后模块上” F”灯就不亮了.