Concept中140AMM09000 I_Scale 的 channel 输入端始终显示”Failed”, 为什么? 如何解决?
问题描述:
Concept中140AMM09000的输入标度变换时采用和其他模板类似程序, 其他模板没有问题, 但是AMM090却始终 I_Scale 的 channel 输入端显示”Failed”, 为什么? 如何解决?所属产品线:
Concept解决方法:
在Concept 中作硬件配置时, 如果在 I/O map 中只作 AMM09000 配置, 而不点”Param”进行参数设置时, 缺省状态下 AMM09000 的 4个输入通道均被设置为 “not installed”, 如果在该状态下直接进行标度变换, 必然导致 I_Scale 的 channel 输入端显示”Failed”, 解决办法是在 I/O map 中作 AMM09000 配置后点击”Param”, 进入下级界面, 按实际电压电流范围设定 4个输入通道后标度变换将恢复正常.
是否有帮助?