我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
我在Unity pro软件中用系统字监控Quantum RIO分站模块健康状态时与实际状况不符,这是为什么?如何解决?
问题描述:
我在Unity pro软件中用系统字监控Quantum RIO分站模块健康状态时与实际状况不符,这是为什么?如何解决?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

在Unity pro软件中是通过%SW180%~SW339监控Quantum RIO本地及远程分站上模块的健康状态,每个站有5个字,对应着站的第1到第5个机架。但有一点必须注意,这些系统字的0到15位对应着机架上的第16槽位到第1槽位的各个模块,与我们常规的想法正好相反。即如果位于2号远程分站第1机架第11槽位上的模块出错,那么,对应的系统位%SW185.5将被置 0,而不是我们常规认为的%SW185.10被置0。