我们今天能为您提供什么帮助?

如何获得Quantum内部的一些系统状态?以及RIO分站或DIO分站每个I/O模块的状态?

问题描述:
如何获得Quantum内部的一些系统状态?以及RIO分站或DIO分站每个I/O模块的状态?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

在 Concept中如用IEC编程,可通过功能块PLCSTAT获得Quantum内部的一些系统状态,此功能块的输出PLC-STAT包含了11个字,RIO-STAT包含了160个字,DIO-STAT包含了106个字,注意此功能块的输出DIO-STAT仅与RIO分站上的状态信息相关,而不是 DIO分站上的信息。

要获得某个RIO分站或某个DIO分站上I/O模块的状态,可分别用功能块RIOSTAT或DIOSTAT。