问题描述:
140DAO84000其中一个通道供电230VAC,接一个220VAC的指示灯,当此点在断开状态时,灯泡仍有微微的闪亮,请问为什么?如何解决?所属产品线:
Modicon Quantum解决方法:
140DAO84000在交流供电时,在断开状态会有少量的漏电流,在IO手册中有提到:

有3-4VAC的漏电压,但是不足以点亮一个额定电压时230VAC的灯泡。要解决此问题,第一是要确定接线正确,接地正确,排除干扰。第二加中间继电器,第三,串联电阻降低漏电流。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
140DAO84000在交流供电时,在断开状态会有少量的漏电流,在IO手册中有提到:

有3-4VAC的漏电压,但是不足以点亮一个额定电压时230VAC的灯泡。要解决此问题,第一是要确定接线正确,接地正确,排除干扰。第二加中间继电器,第三,串联电阻降低漏电流。
是否有帮助?