我们今天能为您提供什么帮助?

Quantum 140CPU43412A的电池和模块运行是否有关系?

问题描述:
Quantum 43412A电池没电,断电后丢失程序,将电池拔出,重新下载程序后,其中一块140DDO35300黑屏没任何指示灯。但在线装上一块有电的电池,140DDO35300模块又恢复正常,问电池和模块的运行有无关系?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

理论上将电池只对内存的程序的保存起作用,不会对备板总线产生任何影响,所以怀疑客户当时的故障现象是否准确,建议在适当的情况下再现故障现象后再核实。另外如果DD0模块黑屏没有任何指示灯,ACTIVE灯都不亮,建议更换模块槽位故障或者更换模块测试。