我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Quantum通过扩展模块140XBE10000作本地扩展,在Concept中作硬件配置时,找不到模块140XBE10000,为什么?
问题描述:
Quantum通过扩展模块140XBE10000作本地扩展,在Concept中作硬件配置时,找不到模块140XBE10000。

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

140XBE10000背板扩展模块在Proworx 中需要作I/O Map配置, 但在Concept和Modsoft中是不需要作I/O Map配置的,即在主机架和扩展机架配有 140XBE10000的槽位空着,其余模块的配置要作。