我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Quantum的电源模块140CPS11420的输入电压如果突然下降,会对系统造成影响么?
问题描述:
Quantum的电源模块140CPS11420的输入电压如果突然下降,会对系统造成影响么?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

Quantum的电源模块的输入电源都有一定的自适应范围,例如140CPS11420的输入电压范围为93-138VAC or 170-276 VAC,在这个范围内都不会对电源的输出供电造成影响。