140CPU43412U“Run”状态下机架停电后恢复供电,程序没有丢失,CPU却处于停机状态,无法自动启动,这是为什么,如何解决?
问题描述:
140CPU43412U“Run”状态下机架停电后恢复供电,程序没有丢失,CPU却处于停机状态,无法自动启动,这是为什么,如何解决?所属产品线:
Modicon Quantum解决方法:
正常情况下,当CPU停电后恢复供电,程序没有丢失的情况下,对CPU而言这是热起动,CPU热起动后状态应该回到热起动前的状态,在本案例情形下应该能自动启动,出现这种反常现象的原因是用户在此之前曾经操作过“Save to Flash”,之后对程序进行过修改,但修改后没有继续操作“Save to Flash”,导致CPU的RAM中的内容与FLASH中的不同,在该情形下的CPU停电后恢复供电,即使程序没有丢失,对CPU而言这也是冷起动。而且该情况下会使事后设置的“AutoRun on Cold Start”选项失效,因而出现无法自动启动的现象。解决的方法就是将Flash中的内容清空,在实际操作中,清空Flash中的内容后问题解决。
是否有帮助?