我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
在Unity Pro软件上分析程序时报"IW地址分配错误"系统错误,如何解决?
问题描述:
在Unity Pro软件上分析程序时报"IW地址分配错误"系统错误,如何解决?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

出现标题描述的故障的原因是用户在Software Configure中的State RAM中有关%IW的设置不当导致的。具体的操作详见下图所示:

1.JPG

上图红色框中示的参数需要设置为8的倍数,否则,当Unity Pro软件分析程序时将系统报"IW地址分配错误"的错误。