我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Quantum 65150与PC时钟同步后工作一段时间(约1个月),PLC与PC时钟偏差1小时20分钟,如何解决?
问题描述:
Quantum 65150与PC时钟同步后工作一段时间(约1个月),PLC与PC时钟偏差1小时20分钟,如何解决?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

Quantum 65150与PC时钟同步后工作一段时间两者之间出现偏差是正常的,但如果偏差达到如此之大,就很不正常。高度怀疑CPU实时时钟在用户不知情的情况下被终端同步导致误差,具体操作如下所示:

6.JPG

高度怀疑CPU曾经经历过上述操作,建议用户先再次操作“Update:PC -> PLC”,使PC与 PLC时钟再次同步后,在确保PLC时钟不被任何人为修改的情况下观察一段时间,如果依然出现标题描述的偏差,则基本能判断硬件问题导致偏差,可联系售后服务部。