我们今天能为您提供什么帮助?

140CPU11303使用IEC编程很容易就报内存不足,为什么?

问题描述:
Quantum 140CPU11303使用IEC编程很容易就报内存不足,为什么,如何解决?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

140CPU11303对应有两个固件:1个对应140CPU11303,1个对应140CPU11303S。当使用对应140CPU11303固件时,CPU既支持 LL984,又支持IEC,但IEC容量会很小。如果用户确定自己的应用完全是IEC应用,请将CPU固件更新为140CPU11303S固件,该操作后 CPU IEC编程容量较原来会有极大的扩大。具体的操作说明如下所示:

Quantum 11303固件更新为只支持IEC编程方式;在Concept软件中将CPU的型号由140CPU11303修改为140CPU11303S。