我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
在Unity和Concept中,%mw和4×是如何对应的?如在Unity quantum读取concept quantum中的索引与4×是如何对应的?
问题描述:
在Unity和Concept中,%mw和4×是如何对应的?如在Unity quantum读取concept quantum中的索引与4×是如何对应的?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

索引0对应400001

索引1,即%mw1对应400002