我们今天能为您提供什么帮助?

在Unity Quantum中使用PID控制时,如何自己设定采样时间?

问题描述:
在Unity Quantum中使用PID控制时,如何自己设定采样时间?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

如下两种方式可以实现:1),将PID控制功能块放在EVENT Section中,单独设定扫描周期;2),在程序中增加SAMPLETM功能块,设定采样周期,将输出与PID的使能端连接。