我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Quantum PLC在做在线下载时有时会出现突然停机的现象,同时报停机代码0004H,这是为什么?如何解决?
问题描述:
Quantum PLC在做在线下载时有时会出现突然停机的现象,同时报停机代码0004H,这是为什么?如何解决?

所属产品线:
Concept

解决方法:

出现上述描述的现象,有可能与Concept的SR的版本有关系,Concept2.6SR2可能在PLC进行Download Change操作期间,特别是当修改的Section中含有大量的变量时,CPU可能会出现无法预测的错误,同时报停机代码0004H,所以当出现类似上述描述的现象,同时用户使用的又是Concept2.6SR2时,优先建议用户更新Concept2.6软件的SR版本。